我们今天能为您提供什么帮助?

ATV212变频器报OH2是什么原因,怎么排除?

问题描述:
ATV212变频器报OH2是什么原因,怎么排除?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

ATV212报OH2故障是电机绕组内的PTC探头过热故障。

处理方法:

1、检查电机负载及与电机的大小。

2、检查F646的设置。

3、检查电机的通风情况。

4、检查PTC探头的类型及状态。

5、等电机冷却下来后重新启动。