我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATS48软启电抗器的尺寸,重量是多少?

所属产品线:
ATS48软起动器

解决方法:

型号重量KG **mm

VZ1L015UM17T     2.100      120*150*80

VZ1L030U800T     4.100      150*180*120

VZ1L040U600T     5.100      180*215*130

VZ1L070U350T     8.000      180*215*150

VZ1L150U170T    14.900      270*240*170

VZ1L250U100T    24.300      270*240*220

VZ1L325U075T    28.900      270*240*240

VZ1L530U045T    37.000      380*410*225

VZ1LM10U024T    66.000      400*410*310

VZ1LM14U016T    80.000      420*490*340