FA254780
FA254780
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV61 工作相对湿度是多少?
问题描述:
ATV61 工作相对湿度是多少?
所属产品线:
ATV61变频器
解决方法:
5-95%,没有冷凝或滴水,符合IEC600608-2-3。
首次发布日期:
2015/7/29
修订日期:
2019/9/3
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
ATV61变频器
探索更多
范围:
ATV61变频器