APC
查看所有产品
查看 A-Z 产品列表
查看所有软件
查看所有服务
查看所有备件
查看所有客户成功案例
查看所有解决方案
乐享品质家居
帮助中心
MyCP客户服务平台
获取报价
网络安全
施耐德电气研修院
[Q&A] T形接线器和隔离器TWDXCAISO详细参数说明
干线电缆的螺钉接线端子,用于总线槽插接箱的2个RJ 45
RS 485串口隔离(1)
线路终端(RC 120Ω,1nF)
线路预极化(2R 620Ω) 24V直流电源(螺钉接线端子)或5V直流电源(通过RJ45)
安装于35毫米的5导轨上
是否有帮助?
产品
支持
公司信息与招聘
快速链接
合作伙伴
可持续发展
洞察