我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NRC12中的COS ф选择开关有什么作用?
问题描述:
NRC12中的COS ф选择开关有什么作用?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

在NRC12上面,打开选择开关时目标值是COS ф1,闭合选择开关时目标值是COS ф2。它们的设定范围都是感性0.8到容性-0.9.可以设定两个功率因素目标值,在不同的运行方式下面来做切换,而满足不同负荷的功率因素要求。