NRC12有哪些控制程序?它们有什么区别?
问题描述:
NRC12有哪些控制程序?它们有什么区别?所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器解决方法:
有(a)正常程序,(b)循环程序A,(c)循环程序B,(d)堆栈程序,(e)优化程序
(a)正常程序:
适用于步组容量比例为:1,2,4,4的控制器组,从第三组开始后面皆为线性,比例为4,前两组用于精调步组,通常通过切换第一步组,以启动控制器,然后进行第二步组。
(b)循环程序A:
所有电容器步组容量都相同,步组容量比例为1,1,1,1,操作顺序满足先进先出的原则,通过使用该程序,每个步组的接通打开和接通关系数量应该相同。
(c)循环程序B:
适用于步组容量比例为:1,2,2,2的控制器组,从第二个步组开始后面皆为循环比例2,第一步组主要用于调整。
(d)堆栈程序:
所有电容器的步组容量都相同,步组容量比例为1,1,1,1,操作顺序按照后进先出的原则。
(e)优化程序:
可以用于多个步组设置:1,1,1,1,1, 1,1,2,2,2, 1,1,2,3,3, 1,1,2,4,4, 1,2,2,2,2, 1,2,3,3,3, 1,2,3,4,4, 1,2,3,6,6, 1,2,4,4,4, 1,2,4,8,8,
功能是通过使用最少的步组,在最短的时间内实现无功补偿。该程序在接近目标功率时,使用经过优化选择的步组容量,同时,可以缩短响应延时,尤其是在需要大量的补偿功率,或者电网所具备的容性功率骤降时。在使用固定步组投切电容的时候,优化程序被禁用。
是否有帮助?