我们今天能为您提供什么帮助?

怎么理解调谐型补偿时系统的阻抗特征中的far与fr?

问题描述:
怎么理解调谐型补偿时系统的阻抗特征中的far与fr?

所属产品线:
无功补偿 - 电容

解决方法:

系统图与阻抗特征如图所示:
222222222222222222222222222222.png

这时有,整个系统包括补偿回路的阻抗为:
111111111111111111.png 1,在wL1+wL2-1/wC=0时,发生谐振|Z|有极大值。得到如上所示的far点的值,即:
444444444444444444444444444444444444444444444.PNG 2,1/wC=wL2的时候,补偿支路发生串联谐振,这时,补偿支路阻抗近似为0,由于补偿支路与系统并联,则这时,系统整个阻抗也近似为0,即:
55555555555555555555555555555.PNG


其中C——补偿支路对应电容;
L1——系统回路等效电感;
L2——补偿支路等效电感;
R——系统回路等效电阻;