从谐振角度,电容带电抗补偿相对于纯电容补偿的优势及其原理?
问题描述:
从谐振角度,电容带电抗补偿相对于纯电容补偿的优势及其原理?所属产品线:
无功补偿 - 电容解决方法:
1,首先看纯电容阻抗特性:
.
在最高点处整个系统发生并联谐振,有wL=1/wC;
在最高点左边,wL<1/wC,整个系统呈感性,工频在这个区间内,保证工频时带负载(大部分为感性)不会发生并联谐振。当然补偿回路还是容性,保证在工频时仍然可以进行补偿。
在最高点右边,wL>1/wC,整个线路呈容性。谐波在这个区间内。而且对于谐波,整个系统呈容性,在接入负载的情况下很可能再发生并联谐振。所以会有后面的带电抗的电容补偿回路。
其中L——系统等效电感;
C——补偿回路等效电容;
2,对于带电抗的无功补偿,阻抗特性有:
在far处整个系统发生并联谐振
,在fr处补偿支路发生串联谐振
在far左边有:0<wL1<1/wC-wL2且wL2<1/wC,画矢量图可以得到系统呈感性,补偿支路呈容性。工频处于这个区域,以保证再带负载的时候不会发生并联谐振,且补偿支路呈容性,对工频起到补偿作用。
在far与fr之间有:wL1>1/wC-wL2且wL2<1/wC,画矢量图可以得到系统呈容性,所以工频与谐波最好都不要处于这个区域。
在fr右边有:wL1>1/wC-wL2且wL2>1/wC,画矢量图可以得到系统呈感性,补偿支路也呈感性,谐波处于这个区域。谐波处于这个区域之内,防止在谐波时发生谐振。
其中L1——系统等效电感;
C——补偿回路等效电容;
L2——补偿回路等效电感;
是否有帮助?