我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NR功率因素控制器安装方式?
问题描述:
NR功率因素控制器安装方式?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

NR6,NR12,NRC12都可以实现面板安装与DIN导轨安装。在NR控制器背面都有用于面板安装的安装架和用于DIN导轨安装的固定弹簧。如图所示:
I——用于面板安装的安装架
J——用于DIN导轨安装的固定弹簧
11111111111.PNG