我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV312变频器制动电阻器是否有热保护?
所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

ATV312变频器配用的制动电阻器分两类:

型号VW3A7723VW3A7725为未受保护的制动电阻器,防护等级为IP00,没热保护;

型号VW3A7701VW3A7705为受保护的制动电阻器,防护等级为IP20,可以通过温控开关进行热保护,跳闸温度为120℃。