我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV31系列单相200-240V变频器ATV31H*M2如何替换?
问题描述:
ATV31系列单相200-240V变频器ATV31H*M2如何替换?

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

替换如下:

ATV31H018M2替换为ATV312H018M2

ATV31H037M2替换为ATV312H037M2

ATV31H055M2替换为ATV312H055M2

ATV31H075M2替换为ATV312H075M2

ATV31HU11M2替换为ATV312HU11M2

ATV31HU15M2替换为ATV312HU15M2

ATV31HU22M2替换为ATV312HU22M2