我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Okken柜有哪些特性?

所属产品线:
Okken

解决方法:

1.同母线连接的夹头有红色绝缘层
2.垂直母线前有IP20的红色保护罩
3.功能单元同母线相连的双夹头系统带自动补偿
4.插入式和插入分离式功能单元(>80A)具有抽出式的安全性能,配有人性化手柄
5.设备闭合时禁止抽屉抽出(对于Compact NS)
6.抽屉位置在前面板有机械式指示
7.直观的抽屉操作、控制和信号显示设备
8.除可使用吊环进线提升外,设计中还允许使用铲车对每面柜进线定位
9.标准化并经型式试验的插接母线连接系统。