我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Okken柜的防内燃弧设计有什么特点?
所属产品线:
Okken

解决方法:

保证3个级别的保护:
1.开关柜级别:开关柜断路器的上下级配合保证了快速选择性分断。此外,Okken还作为一种可选的内燃弧预防系统;
2.根据IEC 61641标准,柜体级别:安装在水平母线上的保护隔栅防止在柜体间形成电弧路径;
3.根据AS 3439-1标准,在功能单元级别: Polyfast防止电弧在柜中的扩散, 通过整定断路器保护设备限制引起内燃弧的故障。