我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Prisma IPM FS柜安装电容器组怎么选型?
所属产品线:
PrismaSeT

解决方法:

电容器组安装在一个600 mm宽的机柜中,其深度为400或600 mm,具体深度取决于要使用它的开关柜的深度。每个开关柜最多可以安装5 组Varplus电容器组,它们在开关柜内垂直依次排列。注意:用于安装风机的开关柜顶部开孔,需由客户来制作;如需IP54防护等级, 推荐订购Varlogic盖板,订货号 17644;风扇防护等级最高至IP43,如需要IP54风扇,请自行选择。