我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
人机界面专用前面板有两种:带有72x72 mm开孔的前面板,最多可安装6个元件;带有96x96mm开孔的前面板,最多可安装4个元件。专用前面板可以用72 x 72 mm和96 x 96 mm表计。它安装在元件安装区。可以使用空白前挡板来封住所有不使用的位置。空白前挡板带有预敲落孔,可以安装指示灯和按钮等。
是否有帮助?
产品
支持
公司信息与招聘
快速链接
合作伙伴
可持续发展
洞察