我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Prisma IPM FS柜订货步骤是什么?
所属产品线:
PrismaSeT

解决方法:

1.根据一次图列出原件清单;
2.匹配柜体的高度,每个柜体带有36个垂直模块;
3.对于进线开关,需确定:所需的垂直模数,安装板和前面板的订货号;
4.对于出线开关,需确定:所需垂直模数,安装板或模块化导轨和前面板的订货号;
5.如果所装设备并未占据整个柜体空间,则应为前面板另行配备一个实心前面板;
6.确定设备的最佳布局并根据如下因素选择合适的框架: IP防护等级,进线开关的尺寸(参见实例),母排的电流规格和布局,通道要求(母排、电缆);
7.确定如下部件的订货号: 母排,电缆走线附件, 现场安装附件,其它附件;
8.根据所需的防护等级和所选的框架来选择合适的盖板(后盖板、门、侧盖板、密封件)。