我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]FBX用户界面是怎么样的?

所属产品线:
FBX

解决方法:

由清晰的模拟图组成的用户界面,确保了FBX操作的便利与安全。
每台开关装置都装备有可控权限的开关操作孔与机械式开关位置指示器。
所有开关操作孔都可安装挂锁设备(可选)
开关操作孔可通过钥匙闭锁(可选)。
为确保更换高压熔断器时操作人员的安全,在熔断器的上游与下游均设有接
地开关。
上述两个接地开关实现机械联动且由同一个操动机构操作。
负荷开关和断路器均可装备电动操动机构。在该种情况下,将另提供一个备
用操作手柄。

1 接地开关操作孔
2 接地开关位置指示器
3 负荷开关-熔断器组合电器与接地开关之间的联锁装置
4 负荷开关操作孔
5 负荷开关位置指示器
6 电缆隔室门与接地开关之间的联锁装置
7 变压器馈线柜中负荷开关的操作孔
8 熔断器脱扣指示
9 真空断路器位置指示器
10 变压器馈线柜中真空断路器的操作孔
11 真空断路器与隔离开关之间的联锁装置
12 保护继电器跳闸指示
13 隔离开关和接地开关之间的联锁装置
14 隔离开关操作孔
15 隔离开关位置指示器
16 可选:手动备用操作孔,负荷开关由电动操动机构驱动时适用,在该种情况下,操作孔7或4将
由工厂封闭