我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]VAMP 50馈线保护装置的主要特点有哪些?
所属产品线:
Vamp 50 系列

解决方法:

VAMP 50 是一个具有基本保护功能的保护装置,主要用于工业或电力用户的中低压馈线保护,也可用于后备保护。该产品经济实惠,界面友好,应用方便。考虑全面的硬件设计使之可方便的扩展可选模块,如弧光传感器接口、DI/DO 通道扩展接口以及各种不同的通讯模块。