我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]RM4JA电流控制继电器的几种测量电流如何接线?

所属产品线:
Harmony 控制继电器

解决方法:

RM4JA电流控制继电器的测量电流与接线有关:

对于RM4JA01*RM4JA31*:接B1-C,可以测量3~30mA

B2-C,可以测量10~100mA

B3-C,可以测量0.1~1A

对于RM4JA32*:接B1-C,可以测量0.3~1.5A

B2-C,可以测量1~5A

B3-C,可以测量3~15A