我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]RM4UA电压测量继电器可以测量哪些电压?
所属产品线:
Harmony 控制继电器

解决方法:

RM4UA电压测量继电器可以测量的电压如下表所示:


RM4UA*1

RM4UA*2

RM4UA*3

测量电压范围 AC(50/60Hz)DC

0.05~0.5V

0.3~3V

0.5~5V

1~10V

5~50V

10~100V

30~300V

50~500V