我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]RM4UA3*电压测量继电器选择功能的几个开关位置表示什么含义?

所属产品线:
Harmony 控制继电器

解决方法:

RM4UA3*电压测量继电器前面板最下面的选择功能的旋钮的几个位置,表示的是:

开关位置

表示功能

对应范围延时

0

欠压功能

无延时

1

欠压功能

0.051s

3

欠压功能

0.153s

10

欠压功能

0.510s

30

欠压功能

1.530s

0

过压功能

无延时

1

过压功能

0.051s

3

过压功能

0.153s

10

过压功能

0.510s

30

过压功能

1.530s