我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]RM4系列控制继电器的动作设定门限值精度是多少?
所属产品线:
Harmony 控制继电器

解决方法:

RM4系列控制继电器的动作设定门限值精度:

RM4T三相电源控制继电器:设定值的±3%

RM4UA单相电压测量继电器:全量程的±5%

RM4UB单相电源控制继电器:设定值的±3%

RM4JA电流控制继电器:全量程的±5%