所属产品线:
Vamp 50 系列解决方法:
VAMP 52 是一个具有多种保护功能的保护装置,主要用于工业或电力用户的中低压馈线保护。丰富的热过载功能,使之成为中低压异步电动机的理想选择;带方向的接地故障保护及多重自动重合闸,使之适用于需自动清除故障的馈线保护应用。该产品经济实惠,界面友好,应用方便。考虑全面的硬件设计使之可方便的扩展可选模块,如弧光传感器接口、DI/DO 通道扩展接口以及各种不同的通讯模块。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
‍‍VAMP 52 是一个具有多种保护功能的保护装置,主要用于工业或电力用户的中低压馈线保护。丰富的热过载功能,使之成为中低压异步电动机的理想选择;带方向的接地故障保护及多重自动重合闸,使之适用于需自动清除故障的馈线保护应用。该产品经济实惠,界面友好,应用方便。考虑全面的硬件设计使之可方便的扩展可选模块,如弧光传感器接口、DI/DO 通道扩展接口以及各种不同的通讯模块。
‍‍
是否有帮助?