[Q&A]VAMP 59 电压保护装置的主要特点有哪些?
所属产品线:
Vamp 50 系列解决方法:
VAMP 59 为线路保护装置,适用于中低压架空线或电缆保护。由于VAMP 59 固件的强大功能,即使其保护区内有变压器时也能保护。 VAMP 59 还集成了基本过流保护、接地故障保护以及三相自动重合闸等后备保护功能。
该产品经济实惠,界面友好,应用方便。考虑全面的硬件设计使之可方便的扩展可选模块,如弧光传感器接口、DI/DO 通道扩展接口以及各种不同的通讯模块。
VAMP 59 还具有可编程保护段,用户可自定义新的保护功能并可创建新的故障录波启动条件。
VAMP 59 具有自动重合闸功能。2 台保护装置运行时一主一从。当主机执行自动重合闸功能时,从机等待主机重合闸完成后传来的允许信号。断路器合闸信号可作为一个POC 信号在装置间共享。
是否有帮助?