我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]VAMP 200系列是否具备可编程功能?
所属产品线:
Vamp 200 系列

解决方法:

VAMP 200系列保护装置具有8 个可编辑保护段,适合各种应用。每个保护段可监视任何模拟量信号(测量值或计算值)并发出启动和跳闸信号。可编程逻辑段大大提高了保护装置的功能。如:如果4 段频率保护不够的话,最大可增加到12 个保护段。此外,可编程逻辑段也可用于出现大量谐波时报警或指示反向功率状态。