我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]VAMP 200系列支持哪些通信协议?
所属产品线:
Vamp 200 系列

解决方法:

IEC 60870-5-101,

IEC 60870-5-103,

Modbus RTU,

Modbus TCP,

Profibus,

SPA,

DNP 3.0,

DNP TCP,

IEC 61850 Device Net 或Ethernet/IP