我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]VAMP 200系列是否具备电弧光保护功能?
所属产品线:
Vamp 200 系列

解决方法:

VAMP 200系列保护装置可测量故障电流。如果选择了电弧光保护选项,保护装置可通过弧光传感器通道监视整个开关柜。当开关柜发生弧光故障时,电弧光保护系统可提供一个非常快速的跳闸输出跳开断路器,故障部分将迅速被隔离,从而避免了人员的伤亡和经济财产的损失。