我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]VAMPSET的主要特点?
所属产品线:
Vamp 200 系列

解决方法:

VAMPSET 是一个界面友好、免费的VAMP保护产品管理软件,用于整定定值、设置参数、配置保护功能。通过VAMPSET 软件,装置参数、配置以及数据记录都可以在操作员的计算机和VAMP 保护间上传和下载。

VAMPSET 支持COMTRADE 格式,用户可通过装置采集到的录波数据分析保护事件、波形和趋势图等,如电网的故障情况。