我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]VAMP 200系列是否具有测量和监视功能?
所属产品线:
Vamp 200 系列

解决方法:

VAMP 200 系列保护装置提供了完整的测量功能,可来替代开关柜和控制柜内传统的表计功能。测量功能覆盖了电压、电流、频率,功率,电能、谐波、电压骤升骤降等。测量到的信息可通过通讯总线(如可配置的模拟量输出)读取,测量到的电能可通过数字量输出传输。电流和电压的测量误差小于± 0.5%,有功和无功功率误差为± 1%。

除了测量功能,保护装置还提供全面的系统监视功能。CT、PT 以及从保护装置到断路器跳闸线圈之间的跳闸回路都可以持续监视。装置也会监视断路器的磨损情况,如果断路器需要检修时装置可发出告警信号。

重要的信息,如最新的事件、电压骤升/ 骤降、电能等存储在非易失的存储器中,即使装置突然断电信息也不会丢失。