所属产品线:
Vamp 200 系列解决方法:
VAMP 200系列保护装置提供强大的故障定位功能。先进的算法可精确指示各种接线方式的电网短路故障位置。故障位置通过阻抗值给出,在本地人机界面上也可显示故障的距离,也可发出mA 信号或通过通讯系统发出报文。故障信息可作为一个事件导入DMS(配电管理系统),这样系统就可以定位故障。如果不用DMS,故障距离可以显示为公里和阻抗值。故障距离的计算基于测量阻抗和已知的线路参数。这个特性大大提高了VAMP 系列保护装置的性价比。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
VAMP 200系列保护装置提供强大的故障定位功能。先进的算法可精确指示各种接线方式的电网短路故障位置。故障位置通过阻抗值给出,在本地人机界面上也可显示故障的距离,也可发出mA 信号或通过通讯系统发出报文。故障信息可作为一个事件导入DMS(配电管理系统),这样系统就可以定位故障。如果不用DMS,故障距离可以显示为公里和阻抗值。故障距离的计算基于测量阻抗和已知的线路参数。这个特性大大提高了VAMP 系列保护装置的性价比。
是否有帮助?