我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]VAMP 200系列是否具有电能质量监视功能?

所属产品线:
Vamp 200 系列

解决方法:

VAMP 200系列馈线保护装置集成了电能质量测量和评估功能,可以采集电能质量的各种变化。装置可以监视相电流和电压的谐波,包括2 到15 次谐波和THD( 总谐波畸变)。

电能质量监视功能的一个重要功能是监视电压的骤升和骤降。装置提供专用于监视骤升和骤降的

事件记录。事件记录包括4 个电压骤降和4 个电压骤升。

故障录波功能可用于记录测量到的电流和电压、数字量的输入输出状态以及电弧光保护系统的信

号。记录中的时标为分析事故提供了必要的信息。