我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]WS-G开关柜内所选内锥型电缆插座有什么特点?

所属产品线:
WS-G

解决方法:

内锥型插座
对于选定的电缆型号和截面,可提供插座2号和3号电缆终端的内锥形插座,也可提供插接4号电缆终端Connex(制造商Pfister)的内椎插座。根据内椎连接型号,每相最多可配置4根内锥形插座。每相的一个插座按需要可用于内锥形避雷器。
可以选择在开关柜前配有一组2号终端试验插座,用于进行电缆耐压试验