我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]VAMP 255 馈线及电动机保护装置的主要特点有哪些?

所属产品线:
Vamp 200 系列

解决方法:

VAMP 255 是一个全面的保护及测控功能的保护管理装置,主要用于工业或电力用户的中低压馈线保护、电动机保护或电容器保护。VAMP 255 除具有基本的电流电压保护外,还具有方向性保护、功率保护、重合闸以及全面的电动机和电容器专用保护功能,此外还支持8 个可编程逻辑保护段。该产品界面友好,应用方便,可扩展各种功能,如电弧光保护、增加DI/DO以及各种不同的通讯接口。