我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]WS-G开关柜有电压测试吗?

所属产品线:
WS-G

解决方法:

WS-G柜内带电状态的测试是通过电缆插座内的电容分压器来进行。
带电状态测试显示器安装在开关柜正面控制面板的下方。所有带电测试系统(VDS)符IEC61243-5和VDE0862-415电压检测系统标准。标准配置为DXN8B户内高压带电显示装置。
可选择IVIS智能化电压检测系统,开关柜运行时,始终显示带电状态。