我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]WS-G开关柜可以选择怎样的电缆接线?
所属产品线:
WS-G

解决方法:

WS-G开关柜有多种电缆连接方式
金属封闭式电缆连接可从开关柜的正面很方便地进行,适合多种电缆连接技术。
WS-G电缆连接系统可选择外锥型电缆插座(根据EN 50 181 C型,适用于33kV电网)或内锥型电缆插座(根据EN 50 181,适用于35kV电网)。