我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]WS-G开关柜内所选外锥型电缆插座有什么特点?

所属产品线:
WS-G

解决方法:

外锥型电缆插座:
截面可至630mm2的各种电缆经T型电缆插头或终端接头连接。每个载流量为1250A的套管最多可连接3根T型电缆插头或终端接头。电缆插头或终端接头也可带避雷器。出线>1250A时,每相可配置2根外锥型插座。在WS-G开关柜上进行电缆试验(带电缆连接)不需用另外的试验插座。
备注:外锥型插座只能达到36kV。