我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]FBX的分类?
所属产品线:
FBX

解决方法:

FBX-C:紧凑型
紧凑的尺寸与优化的落地面积保证了该类型的产品同变电站或开关站相集
成变得十分容易。在使用SF6气体的同一个气箱中,可装配多达6个功能
单元。
FBX-E:可扩展型
FBX-E为可扩展型FBX, 使用该产品的配电屏将可以从左侧或右侧扩展出新
的功能单元。
该类型产品具有以下优点:
● 对于二次配电应用,提供一种高经济性产品
● 对于空间极为受限的应用场合如狭窄的入口及舱门,提供易于安装的产品
● 对于多样的客户定制需求,提供自由的功能组合方式
● 对于将来可能的扩建,提供左侧与右侧双侧扩展的可能