我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Accusine 4L应用模式选择有哪些注意事项?
问题描述:
Accusine 4L应用模式选择有哪些注意事项?

所属产品线:
AccuSine/SWP 有源电力滤波器

解决方法:

模式是0-5

常用的是模式34

当负载有无功补偿或无源滤波时需选择模式6.

将选择的模式增加326496将加强滤波效果。比如选择模式5,加64就可以设置为69.

需要注意的是模式2是工厂测试用的,严禁在现场使用。