我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Okken柜不同接线/连接方式对柜体尺寸有什么影响?

所属产品线:
Okken

解决方法:

当采用前接线或侧出线 (SC) 时, 开关柜可以靠墙安装。此时柜深为600mm。柜子宽度方向需要考虑侧面电缆出线扩展的尺寸。
当采用后接线或后出线 (RC) 时,开关柜必须离墙安装。 此时柜后至少需要一个深为400mm的扩展。即柜深最小为1000mm。

柜子宽度方向需要考虑侧面电缆出线扩展。