我们今天能为您提供什么帮助?

NSX电动机保护断路器脱扣单元右下角Vac,HP 1ph(见图片)等标识表示什么含义?

问题描述:
NSX电动机保护断路器脱扣单元右下角Vac,HP 1ph(见图片)等标识表示什么含义?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

此标识的含义是不同电压等级下,推荐使用的电机功率,单位为马力(1HP=0.746KW)。如图示100A断路器可以用于460V电压等级,75马力的三相电机。应用时要注意电子式脱扣单元有缺相保护,不适用于单相电机。