我们今天能为您提供什么帮助?

Prisma iPM这个产品与市面上大多数的分配电壳体产品相比,有什么不同?有哪些竞争优势?

所属产品线:
PrismaSeT

解决方法:

Prisma iPM是把配电箱从各地区不同厂家非标生产的模式引领到施耐德电气的国际先进的标准化模式;Prisam iPM的尺寸标准化,易于配电间的安装和布置;配电理念和Prisma iPM产品设计的先进性,确保使用中运行可靠、易于维护、便于扩展、还有许多专利性的产品,如Linergy异形母线、Multiclip、Distribloc、Polybloc接线端子排,Eurostar终端母线系统等高端附件。同时,适当的场所采用玻璃门的方案,效果更加出彩。因此,可以说Prisma iPM是高品质配电产品的首选。