我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]中间继电器底座最大紧固力矩是多少?

问题描述:
中间继电器底座最大紧固力矩是多少?

所属产品线:
Harmony 电磁式继电器

解决方法:

中间继电器底座最大紧固力矩如下所示:

型号

最大紧固力矩

RXM*A

0.6 Nm(M3螺钉)

RXM*L

0.6 Nm(M3螺钉)

RSB

0.6 Nm(M3螺钉)

RUM

0.6 Nm(M3螺钉)

RPM

0.8Nm(M3.5螺钉)