我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV71【2/3线控制】(TCC)由2线控制(2C)改为3线控制(3C)时,为什么按了键没反应?

问题描述:
ATV71【2/3线控制】(TCC)由2线控制(2C)改为3线控制(3C)时,为什么按了键没反应?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

由2线控制改为3线控制时需要选中3线控制按住约3秒,直到屏幕闪烁一下。

由3线控制该到2线控制时也一样。