FA256934
FA256934
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV61 电机噪声抑制怎么设置?
所属产品线:
ATV61变频器
解决方法:
进入
1.4
电机控制(
drC-
)菜单,将电机噪声抑制(
nrd
)由
NO
改为
YES
即可。
首次发布日期:
2015/7/16
修订日期:
2015/7/16
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
ATV61变频器
探索更多
范围:
ATV61变频器