我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]对ATV212变频器进行维护之前需要注意些什么?
所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

变频器进行维护之前:

1.断开所有电源,包括可能会带电的外部控制电源。

2.在所有电源分断装置上放置“禁止合闸”标签。

3. 将所有电源分断装置锁定在打开位置。

4. 等待 15 分钟以便直流母线电容器放电。

5. 测量 PA/+ PC/- 端子之间的直流母线电压,以确保母线电压低于直流 42Vdc

6.如果直流总线电容未完全放电,请与当地的 Schneider Electric 代表联系。 不要对变频器进行修理或运行。

注意:在上电或起动和停止变频器前,请安装并合上所有机盖.