我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV31系列三相525-600V变频器ATV31H*S6X如何替换?

问题描述:
ATV31系列三相525-600V变频器ATV31H*S6X如何替换?

所属产品线:
ATV31变频器

解决方法:

ATV31H075S6X替换为ATV312H075S6

ATV31HU15S6X替换为ATV312HU15S6

ATV31HU22S6X替换为ATV312HU22S6

ATV31HU40S6X替换为ATV312HU40S6

ATV31HU55S6X替换为ATV312HU55S6

ATV31HU75S6X替换为ATV312HU75S6

ATV31HD11S6X替换为ATV312HD11S6

ATV31HD15S6X替换为ATV312HD15S6