我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误1832的原因
所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

错误 1832: [目标][目标名称] 目标机器中没有足够的空间用来下载应用程序文件。 请检查主驱动器、第二驱动器,以及可选驱动器。

下载被中止,因为下载到目标机器中的目的驱动盘的空间已满。

解决方案:

  • 请下载到此目标机器中其它有足够空间的驱动盘中。

  • 对您想要进行下载的驱动盘进行格式化或者删除部分内容,接着再次下载。

  • 对您想要进行下载的驱动盘进行磁盘碎片整理。

  • 请选择一个可用空间较大的驱动盘作为下载目的盘