FA257106
FA257106
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]CVX的额定电流是多少?
所属产品线:
CVX
解决方法:
CVX
手车式的额定电流有
250A
和
160A
,
CBX3
固定式的额定电流只有
400A
。
首次发布日期:
2015/7/16
修订日期:
2015/7/16
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
TeSys CVX
探索更多
范围:
TeSys CVX