我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]FBX的运行环境条件?

所属产品线:
FBX

解决方法:

运行条件
● 温度等级:户内-5℃(可选:-25℃)
● 环境温度:从-5℃至+40℃(可选:-25℃)(可选:考虑电流降容使用可
至+55℃)
● 24小时内的平均值:+35℃
● 最大安装高度(海拔高度):1000m
根据要求可在高于规定海拔条件下使用,特别是工作在标准大气压下的M型
计量柜和高压熔断器座。
● 绝缘气体种类:六氟化硫 (SF6)
● +20℃时的额定压力:0.03 MPa
● 防浸式(可选):在24 kV 50 Hz条件下,成功通过水下24小时试验