我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]FBX的防护等级?
问题描述:
FBX的防护等级?

所属产品线:
FBX

解决方法:

防护等级 (IP 代码 与 IK 代码)
● 电气主回路:IP67
● 熔断器隔室:IP65(可选:IP67)
● 操动机构和低压隔室:IP3X
● 电缆隔室(隔室门开启状态下):IP2XC
● 母线:630 A
● 开关柜:IK07